This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:无法在 Windows 上设置构建环境

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630995/awr1642boost-unable-to-set-up-build-environment-on-windows

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

PFA

由于需要定义 download_for_ccs、我遇到错误。。。 附加了错误的屏幕截图。

 我定义了 set download_from _ccs=yes、并尝试定义"no"、两者都不起作用。

谢谢、

Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinayak、

    问题可能出在 setenv_tools.bat 文件中设置 "download_from _ccs"的位置。 设置此环境变量时可能会有空格。

    请检查。

    以供您参考、随附 e2e.ti.com/.../2308.setupenv.bat

    谢谢、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Raghu、

    在 setenv_tools.bat 中、没有空格、它类似于您附加的参考文件。 我安装了 MMWAVE_SDK 发行说明中提到的所有依赖项升级版本。

    我的 setenv_tools.bat 文件 drive.google.com/.../view

    谢谢、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题是否已解决?

    -Raghu