This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:速度检测

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635731/awr1443boost-speed-detection

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK

我们是否可以使用 AWR1443BOOST 来检测车辆速度或移动物体的速度? 如果是、如何使用它、请在这方面为我提供指导。 如何配置等等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashant、您好!
    您可以使用 AWR1443BOOST 来估算物体的速度。
    MMWAVE-SDK 具有所需的演示示示示示例、可用于查找雷达前方物体的距离和速度。

    您可以在$MMWAVE-SDK-INSTALL\packages/ti\demo\xwr14xx\capture 或$MMWAVE-SDK-INSTALL\packages/ti\demo\xwr14xx\mmw 中找到演示示示例。
    这些演示包含有关数据和控制路径的详细文档。

    下面还提供了有关如何从 MMW 演示输出中获取速度详细信息的文章。
    e2e.ti.com/.../620989

    希望这些信息对您有所帮助。

    谢谢、
    Raghu