请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT9221 您好!
在我自己的定制板上启动 TFC (OPT9221)期间出现问题。 TFC 配置为主模式、我使用的 EEPROM 与原理图引用的 EEPROM 相同(Windbond 的 W25Q40EWSSIG)。
我已经分析了在示波器上使用 SPI 总线的情况。 TFC 始终处于从 EEPROM 读取数据的循环中。TFC 读取一个数据块(大约500字节- 510字节)。 我不记得完全正确)从地址0x00000开始、 后字重新开始读取同一块。
我已经使用 LSB 优先的方式对固件0V26进行了编程。我还检查了 OPT8241-EVM 上的 SPI 总线、该总线正常工作、我可以看到 EEPROM 数据与我的定制板相同。
对于引导序列、我会使 TFC 保持在复位模式、直到 PMIC 配置正确。 之后、我释放 RESET 并根据数据表将 CONFIGz 引脚设置为1、将 CEZ 引脚设置为0。
我将使用48Mhz 的时钟馈送 TFC。
在引导过程中是否忘记了什么?
TFC 是否使用校验和来验证它正在读取的数据? 瞄准为什么 TFC 在大约500字节后停止读取 EERPOM?
提前感谢、
David