This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AFE4490:AFE4490

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635112/ccs-afe4490-afe4490

器件型号:AFE4490

工具/软件:Code Composer Studio

    我从 TI 网站获得了 AFE4490参考设计 TIDA-00010的固件(C:\ti\TI_health 集线器\ff\pox_HRM\ccs\pox_ccs_v2)、

但有一些问题让我无法理解、您能不能在这方面帮助我:

1. 此固件中有一个用于计算心率和 PulseOx 的函数(processData()),我无法理解此固件如何计算心率和 PulseOx,您能否就此提供详细说明或一些文档?

 例如: if (start > end) end += 3000;//如果脉冲的结束指数缠绕在6秒窗口附近,if ((pulseLength >=sampleRate/4)&&(pulseLength <samplpleRate*3))..................................

2.此演示算法的固件不是医疗级别,您能否提供医疗级别算法,或通过一些方法将其用于使用脉搏血氧计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    以下是几个可帮助您快速入门的链接。
    www.ti.com/.../slaa655.pdf
    www.ti.com/.../tidu475.pdf

    固件作为参考设计提供、逐行浏览代码将不切实际。 由于给定的固件是参考设计、因此它确实具有医疗类产品所需的广泛信号处理块。 这些后处理的实施、如运动消除、跨不同因素(性别、年龄、种族等)提取生物参数、留给用户实施。

    您对 AFE 有任何疑问、请随时告知我们。 我们随时为您提供帮助。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、

    这些文档我已经阅读过、我不理解演示代码、如果您能在演示代码方面为我提供帮助、那将会非常好。 您能找到演示代码所有者在这方面为我提供帮助吗?