This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:我们能否看到 awr1243在没有 tsw1400evm 的情况下的雷达后处理图

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635040/awr1243boost-can-we-see-radar-post-processing-plots-for-awr1243-without-tsw1400evm

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

如果我有 DevPack 和 Booster Pack、是否可以在 RADAR Studio 中查看 awr1243boost 的图、是否有任何其他方法可以使 ADC 捕获的数据文件和日志文件作为雷达后处理图的输入?

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您将需要一个硬件平台来通过 LVDS 通道从 AWR1243BOOST 接收 ADC 数据。
    因此、如果没有可从 AW1243BOOST 接收 ADC 数据的 TSW1400EVM 或类似平台、您将无法处理数据。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    上述答复是否澄清了您的疑问?

    此致、
    Vivek