This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:sdk01.01.00.02有问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635530/awr1642-problem-with-sdk01-01-00-02

器件型号:AWR1642

你(们)好

请告诉我 DSS 在哪里调用名为 mmWave_erializeCfg()的函数?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Havi、您好!

    您可以在$mmWave_sdk_01_00_02\packages/ti\control\mmwave\platform\mmwave_xwr16xx.c 中检查"mmwave_deviceExecuteFxn ()"。

    当接收到配置消息时,将调用"mmWave_erializeCfg()"。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Raghu

    谢谢、我明白了

    布拉哈维