This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 热电偶 IC

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635541/thermocouple-ic

您好!

 有人能建议我使用 K 型热电偶 IC 吗? 成本低且易于使用。

温度精度应为 ±5°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nshah、您好!

    为了选择合适的 IC 来连接您喜欢的热电偶,我建议从 WEBENCHRegistered热电偶传感器设计器工具开始。 该工具涵盖了最常见的热电偶类型、包括 K 型。请使用以下链接。 您会发现、根据您的应用、您可以选择的选项很少。
    www.ti.com/.../sensors-thermocouple.html

    使用 searh 函数也可以找到大量的参考设计、请访问 TI.com
    www.ti.com/.../universalsearch.tsp