请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1443BOOST TI 的网站介绍了 AWRxxxx/IWRxxxx 系列产品的许多室内应用、但我看不到有关创建可在室内正常工作的配置的大量信息。 我目前正在使用毫米波演示可视化工具测试 AWR1443BOOST 模块。 我在室内识别物体时没有取得很大的成功。 为了减少我看到的噪声量、我可以对配置进行哪些更改?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI 的网站介绍了 AWRxxxx/IWRxxxx 系列产品的许多室内应用、但我看不到有关创建可在室内正常工作的配置的大量信息。 我目前正在使用毫米波演示可视化工具测试 AWR1443BOOST 模块。 我在室内识别物体时没有取得很大的成功。 为了减少我看到的噪声量、我可以对配置进行哪些更改?
您好、Andrew、
物体检测基于多种因素、例如线性调频脉冲配置、CFAR 模块设置和物体的电磁反射。
有关配置线性调频脉冲以进行检测的步骤,请访问:
SDK 用户指南介绍了如何使用发送到器件的 CFG 文件配置这些设置。
请参阅以下文章、了解如何逐步调整演示以查看在可视化工具上检测到的对象:
有关使用 EVM 上的 OOB 演示进行的 chrip 配置和实验的示例、请访问:
如果您继续遇到问题、请分享可视化工具 GUI 的屏幕截图。
谢谢、
Vaibhav