This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101:LDC1101 GUI/平均值

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101, LDC1101EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635124/ldc1101-ldc1101-gui-average-value

器件型号:LDC1101

您好!

现在、客户评估了 LDC1101 EVM、他们对其 GUI 几乎没有什么疑问。 您能否就以下问题发表意见?

  1. GUI 显示 LHR 计数在 LHR 模式下的平均值、然后在 GUI 上平均多少数据?
  2. 在日志数据中、 LHR Count 值不包括在小数点之后。 我们是否可以更改 GUI 设置以导出值、包括小数点之后的值?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    当前的 EVM 固件和 GUI 对结果进行过采样、因此必须具有较大的平均缓冲区(可能高达10K 点)。

    我们计划在不久的将来通过向传感解决方案 EVM GUI 添加 LDC1101EVM 支持来解决此问题。

    此致、