This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDC1000-TDC7200EVM:TDC1000-TDC7200EVM:CCS 中的低功耗模式和固件构建错误

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635389/ccs-tdc1000-tdc7200evm-tdc1000-tdc7200evm-low-power-mode-and-firmware-build-error-in-ccs

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 TDC1000-TDC7200EVM 与 MSP430F5528 MCU 配合使用、对此有两个问题。

1) 1)我想评估具有各种不同配置的 TDC1000-TDC7200EVM 板在低功耗模式下的功耗。

但是 MSP430F5528上的固件没有低功耗模式,并且想知道您是否有一个具有低功耗模式的固件,例如此评估板的固件: http://www.ti.com/tool/TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC ?

2)我的第二个问题是,我在这篇文章中遇到了同样的问题:
https://e2e.ti.com/support/sensor/ultrasonic/f/991/p/577894/2121524?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CCS%2FTDC1000-TDC7200EVM%3A%20Firmware%20Build%20error%20in%20CCS#2121524

使用 CCS 中的 Import Project 导入 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TDC1000_7200EVM\Firmware\TDC1000_7200EVM_Firmware_Source-v2.01中的文件、但当我对该工程执行 bluild 时、我会遇到相同的错误:

我的 CSS 版本是7.3,我有一个 Windows 7。

是否有关于如何解决此问题的建议?

此致

Kistler Mickaël ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当前唯一可用的固件是 TDC1000-TDC7200EVM 已包含的固件。 该 TI 设计中使用的固件可在该页面上下载以供参考、但该特定 MSP430器件的一些节能措施可能无法与 MSP4305528配合使用。 通过创建有关 MSP4305528的帖子并在 MSP430论坛中发布以下文章、您可能会获得更好的响应、并获得有关最大限度节省功耗的建议: e2e.ti.com/.../

    2、我要回到这个问题上。 目前我看到类似的问题。