This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:湿度值卡在100%、无变化..!

Guru**** 2559070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635445/hdc1080-humidity-value-stuck-with-100-no-change

器件型号:HDC1080

尊敬的 TI:

我们将 HDC1080DMBT 器件用于环境空气湿度和温度测量、在验证测试(24x7)期间、4个传感器中有1个在几百小时后卡在100%湿度下。 无法在窗口上看到任何沉积物。 此问题的原因可能是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:
    如数据表中所述、RH 工作范围的规格要求非冷凝环境。 由于芯片中的冷凝、读数可能卡在该值、并且在所有水蒸发后读数可能正常。

    请遵循数据表第5页脚注(11)中的建议:
    建议的湿度工作范围为10%至70% RH。 超出此范围的长时间运行可能会导致测量偏移。 在该建议的工作范围内操作传感器后、测量偏移将减小。

    在测试过程中、您是否长时间暴露在高温下? 您可以量化时间和温度吗?

    此致、
    何塞