This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:演示可视化工具中无控制台消息或图

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634597/iwr1443boost-no-console-messages-or-plots-in-demo-visualizer

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好-

我们有 IWR1443BOOST、并尝试在 Windows 10上运行开箱即用演示。 发送配置时、可视化工具的控制台消息中没有显示任何内容。

下面是我到目前为止所做的工作:

1.安装 MMWAVE_SDK_01_00_00_05

2.安装 Uniflash 4.2.1

3.对于 Visualizer、已在 Chrome 中安装 TI 云代理和浏览器插件

4.插入 EVM USB 并分别确认 COM7和 COM8为 UART 和数据端口

5.成功将演示图像加载到 EVM 板上(通过手动选择/串行方式):

6. 打开毫米波演示可视化工具和设置端口

7.在 Visualizer Configure 屏幕中:将 Platform 设置为 xWR14xx、将 SDK Version 设置为1.0、并将 REST 保留为默认值。 正如您在下面看到的、至少似乎与 EVM 有连接、但它始终显示"正在等待数据..."。 按下"将配置发送到毫米波器件"按钮后、我在控制台窗口中看到的一切都不是:

此外、我还尝试了 PC 上的加载配置、但也很不幸地发送了。 我已经尝试了多次重新启动、关闭了 EVM 的组合等、但实际上没有任何变化。 除上述软件外、我还应该安装其他软件吗? 有什么建议吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rickson、大家好、

    对拖延表示歉意。

    您是否仍有此问题? 这是非常奇怪的、因为看起来您已经正确完成了所有工作。

    您能否确认 Uniflash 在刷写后显示绿色的成功消息? (步骤5)

    在串行端口配置(步骤6)中切换 COM 端口是否起作用?


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash -

    是的、我在 Uniflash 之后收到绿色的成功消息。 如果这是您的意思、我还在设置中将 COM7与 COM8互换。 出于某种原因、它看起来是如此接近、但它只是在最后处于空闲状态

    有没有关于"等待数据..."的内容 消息?  

    是否有方法下载演示可视化工具并从 PC 运行它?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我留下了一个详细信息:我在 SOP0和 SOP2上有跳线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rickson、

    目前还没有办法离线执行它。 您是否会尝试将 SDK 版本从1.0更改为1.1? 这奏效了吗? 周日推出最新的 SDK、因此可能存在一些我们的问题。

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rickson、

    您说运行演示可视化工具时、是否同时使用了 SPO0和 SPO2跳线? 这将不起作用、SOP0应始终就位、但 SOP2仅用于闪存编程、然后移除用于正常使用。

    此外、如果您要求离线版本的演示可视化工具、则会提供该版本的演示可视化工具。 请转到 dev.ti.com 上的库(链接)、找到毫米波演示可视化工具图块、然后单击 该图块左下角的下载按钮。 支持 Linux、Mac 和 Windows 环境。


    此致、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我昨天晚上偶然发现了这个! 移除 SOP2跳线是问题所在。 现在一切都很好。 感谢你的帮助。