This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:只操作一个 LED?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634246/afe4490spo2evm-operating-just-one-led

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4490

我只想操作一个 LED、我已经将 EVM 配置为执行此操作、如屏幕截图所示。 但这意味着浪费了50%的周期。 我无法将占空比更改为高于25%、这可以在 AFE4490中实现吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    高于25%的占空比受 GUI 限制、但可以使用 AFE4490来实现。
    但是、为什么要使用更高的占空比、因为它会增加您的功耗、如果 LED 变热、则会产生非线性伪影。
    仅仅是 LED 过热也可能会让用户感到不舒服。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin、您好、感谢您的快速响应。 没错、我不需要更高的占空比、但我正在寻找一种方法来提高单个 LED 排列的效率并捕获未使用的周期。 我也不需要更高的采样率- 100Hz 就可以。 您会推荐什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、100Hz 就足够了。

    此致、
    Prabin