This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AFE4490:AFE4490在 AFE4490断电模式或复位状态下的 MISO 行为

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634567/ccs-afe4490-afe4490-miso-behavior-in-afe4490-power-down-mode-or-in-reset-state

器件型号:AFE4490

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

即使芯片选择被拉至高电平、AFE4490上的 MISO 引脚也会被拉低。

因此、SPI 总线上的任何器件都将被阻止。

您能否解释一下 MISO 引脚在 AFE_PDN 引脚被拉至低电平时或在 RESET 引脚被拉至低电平时的行为。

AFE4490处于复位或断电模式时、MISO 引脚是否为三态?

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    是的、即使芯片选择引脚被拉高、MISO 引脚也将被驱动。
    要将 MISO 置于三态、您可以设置 CONTROL2寄存器中的"DIGOUT_TRIST"位。
    否、当 AFE4490处于复位或断电模式时、MISO 引脚不会三态。

    此致、
    Prabin