This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:导入 Demo MMW 项目时出现问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635207/ccs-iwr1642boost-issue-while-importing-demo-mmw-project

器件型号:IWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我正在尝试从毫米波培训模块导入并构建 MMW 项目。 我已按照指南中的所有步骤操作、并且我有所有下载的最新版本。 我可以导入 MMW_DSS 并构建它。 但是、MMW 项目正在导入、并出现此错误。

 

下面是 C:\ti 文件夹、其中包含所有安装及其版本号。  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我意外删除了。 一些文件。 然后我重新安装了 MMWave_SDK,并显示错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Herman、您好。

    这是个好消息。 我现在要结束这个话题、但如果您还有任何疑问、请随时打开一个新话题!


    谢谢、
    Akash