This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:MATLAB 示例代码

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, MMWAVE-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/635356/awr1243-matlab-sample-code

器件型号:AWR1243
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-STUDIOTSW1400EVM

大家好、

我正在考虑将 AWR1243用于我一直在研究的自主车辆研究项目。

我一直在浏览这些资源、虽然很多人在使用 Matlab、但似乎没有任何示例代码来演示如何将 Matlab 与 AWR 系列配合使用。

我是否错过了任何演示代码?

如果没有、是否有方法使用 MMWAVE-STUDIO 或类似工具输出 AWR1243的原始 ADC 数据、以便我可以使用 Matlab 进行分析?

谢谢、

Seán μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    Radar Studio 用于捕获原始 ADC 数据。 下面是有关如何执行原始数据捕获的培训视频的链接。 这种方法需要额外的硬件(TSW1400EVM)。 此外、Radar Studio 具有内置的"后处理"函数、可显示多种不同形式的处理数据、例如1D FFT 图、2D FFT 图等

    使用 TSW1400板进行毫米波传感器原始数据采集

    遗憾的是、MATLAB 源代码无法共享。 但是、用户应根据数据路径来解释数据。 下面链接的文件详细说明了数据路径的结构。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------