This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:最低液位感应

Guru**** 2558440 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634987/tdc1000-c2000evm-minimum-level-sensing

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件:TDC1000

你(们)好

我们的客户正在考虑使用 TDC1000进行水位感应。

当他们使用 TDC1000EVM 时、无法获得低于2.72cm 的液位数据。

GUI 的设置为默认值。

传感器的谐振频率 为1MHz。

实际上、它可以检测到10cm 左右的水位。

客户的目标电平为5mm。  因此、我们可以使用 TDC1000实现5mm 电平感应。

请给我们提供建议。

BestRegard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请发布正在使用的设置。 消隐时间很可能太长、并且会掩盖回波、因此不会生成 STOP。 我将需要查看使用的设置、最好是一些示波器捕获、以显示这种情况下的 START、STOP 和 COMPIN 信号。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott

    感谢你的答复。

    首先、很抱歉我通知了错误的 EVM。

    我们使用 TDC1000-TDC7200EVM 板进行测试。

    以下是我这次使用的设置。

    e2e.ti.com/.../tek00000.tif

    实际水位约为1cm。

    可以检测到 START 和 STOP。

    这种结果是否正常?

    贝斯特雷加兹