This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何计算 RCS?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634697/how-to-calculate-rcs

Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好!

      通过 EVM AWR1642、MMWAVE-DEVPACK、TSW1400、我可以获取原始 ADC 数据。 但如何使用毫米波器件测量目标的 RCS?

我只能得到中频信号。     我如何知道传输信号和接收信号的幅值。我在 TI 培训视频中看到此公式。用这种方式思考 Pt 为常量时、在 RX 处捕获的功率与 σ/d^4成正比吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已将您的 RCS 问题提交给毫米波团队成员。 有人应该很快与您在一起。

    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    你是对的。 当其他东西是恒定的时、接收到的功率与 sigma/d^4成正比。  计算目标 RCS 的一种方法是使用以下公式(来自培训视频的模块4)、该公式将测量的 SNR 与物体的 RCS 相关联。

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在计算 SNR 时,您使用的噪声级别应是热噪声引起的本底噪声(而不是杂波引起的噪声)。
    实现这一目的的一种便捷方法是采用固定场景、并使用非零多普勒频段中的信号电平来测量本底噪声。