This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:MATLAB、用于在 AWR1642上运行 CAPTURE_DEMo.m

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631868/awr1642-matlab-to-run-capture_demo-m-on-awr1642

器件型号:AWR1642

大家好、

我尝试从 MSDK_01_00_00_05运行捕获演示 、以通过 AWR1642上的 CCS 转储原始数据。

如何通过 Matlab 运行 capture_demo.m 脚本? 应该安装什么 Matlab 版本? 例如,任何 DOS 命令行都是赞赏。

提前感谢。

B.R.

OC

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小值、
    您可以使用任何 MATLAB 版本来运行脚本。
    我们没有任何 DOS cmd 应用程序。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小值、
    如果没有其他问题。 请关闭帖子。
    谢谢、
    Raghu