This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关用于楼宇监控的无线温度传感器的建议

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633659/advice-about-wireless-temperature-sensors-for-building-monitoring

Thread 中讨论的其他器件:CC2650

你好。 我不熟悉此论坛、请您提出建议。 我正在寻找一个无电池无线温度传感器来测量混凝土屋顶的内部和外部温度。 该结构位于印度西部、温度可在12度之间变化。 C.在冬天,到45-50度 C。在夏天。 气候非常干燥、但在季风季节(7月至9月)、一天内可能会有大量降雨、因此传感器需要能够承受这些条件。 我想知道每年的表面温度变化、因此这些传感器需要长期安装、理想情况下、它们只需很少的维护或无需维护(例如更换电池)。 我还在寻找这些传感器可以连接的数据记录器。 如果您能给我任何建议、我将不胜感激。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mischa、

    感谢您查询 E2E。  TI 有许多用于温度传感的选项、但我不清楚您的描述是不是要寻找用于温度传感的 IC、还是可以立即使用的成品。  如果您正在寻找一个 IC、该 IC 将被设计成您可以无线或有线连接的产品、那么我们可以推荐这样一个 IC。

    但是、如果您正在寻找能够立即实现的成品、我对设计的唯一建议是无线参考设计、它不仅可以测量温度、 还可以测量其他几种环境条件。  参考设计位于此处: http://www.ti.com/sensing-products/temperature-sensors/reference-designs.html 、您可以订购此模块进行测试。  

    如需参考 ,请访问我们的温度传感器主页,您可以在此处了解各种选项:www.ti.com/.../overview.html。

    请告诉我、我们可以在哪里为您的这项工作提供支持。  您还提到您需要无电池设计、因此我想知道这是否需要太阳能电池板供电?  我们也有许多相关的参考设计。

    最后、这是一栋建筑的要求、还是一旦证明、您将在数千栋建筑中部署这种监控?

    在您的服务中、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mischa、   

    我猜测您能够从 TI.com 网站收集您所需的信息。   因此、我将关闭此线程。  如果您有其他问题、只需回复、我或其他应用专家将乐意为您提供帮助。  

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    感谢您的回复、抱歉我的回复很慢。

    理想情况下、我正在寻找可以立即实施的成品、但如果我找不到我想要的产品、我愿意尝试自行生产。 我们的主要问题是成本和耐用性。 我希望能够在炎热和大雨中将传感器留在原位一年、而无需很少或根本不需要维护。 这是一个规模很小的项目-建筑属于一个慈善机构。 这种监测的目的是更好地了解屋顶所暴露的极端温度、以便确定用作车间设施的相关建筑物的保护策略。 我将详细了解您提到的设计、如果有任何问题、我也会向您提出。

    此致、

    Mischa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mischa、  

     市场上有许多扩展环境温度传感器、对于您将需要的少量节点、购买模块可能比设计、调试、测试和验证自己的模块更便宜。  谷歌搜索发现了许多此类恶劣环境温度模块、尽管我不能随意评论或提出建议。   

      但是、如果您确实已经准备好设计自己的模块、我强烈建议您从 CC2650传感器标签开始:   它具有温度感应功能、同时还具有多个其他环境监控器。  

    让我们知道您如何决定实施这些监控器、  

    此致、

    ~Leonard