This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:组装

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634354/hdc1080-assembly

器件型号:HDC1080

您好!

我们的客户使用 HDC1080。

由于 HDC1080在器件顶部放置了一个感应元件、

客户关心装配体在表面安装器上的强度。

您能告诉我安装强度如何?

它是否与安装电容器、电阻器等其他元件时相同?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oyama-San、

    此类问题的说明如下:
    优化湿度传感器的放置和布线: www.ti.com/.../snaa297a.pdf

    与您的客户分享《存储和处理指南》应用手册: www.ti.com/.../snia025.pdf 也非常重要

    此致、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jose、

    感谢你的答复。
    是的、客户应小心处理污染和热隔离。
    客户想知道"传感器元件是否因碰到吸嘴而损坏
    表面安装器?"。
    传感器元件是否暴露在模塑化合物中?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Aoyama-San

     对 HDC1080使用常规真空吸嘴没有问题。

    HDC1080可作为标准组件进行安装和焊接。 唯一重要的一点是使用无清洁磁通

    关于模塑化合物:

    -无法用模塑化合物完全覆盖 HDC1080。

    感应元件必须暴露在环境中。

    在这种情况下、必须分配模压混合物、避免将模具材料放在 HDC1080顶部。

    此致

    Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Massimo - San、

    感谢你的答复。
    我明白没有问题。
    我将向客户反馈此信息。

    谢谢、
    Naoki Aoyama