This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:在3D 空间检测中应用毫米波使用的问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634948/iwr1443-to-apply-the-mmwave-use-in-3d-space-detection-question

器件型号:IWR1443

您好!

   我有几个关于毫米波应用于3D 空间检测的问题、请帮助提供解决方法、非常感谢~!!   

Q1:毫米波使用扫描表面的功能时,无论是否与超声波相同,都可以生成图像信息的深度?

Q2:如何使用毫米波进行扫描并获取3D 空间信息?

    :如果使用具有三个 TX 天线的 IWR 1443、我们可以获得有关3D 空间的信息吗? 或者我们是否可以使用两个模块或更多组合来获取3D 空间信息?

Q3:Q2、如果毫米波能够获得3D 空间信息、您是否会提供传感器3D 检测能力的高度和最大角度?

BR、

Curtis  

[未锁定1/24/18]>LE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Curtis、

    您想使用设备生成曲面的轮廓图吗? 我尚未看到以这种方式使用的器件、因此如果可能、我无法说是不是手动的。 我将进行内部检查。 通常、该器件分析雷达返回对 ADC 样本执行 FFT 的结果、因此会生成一个对象列表、其中每个对象具有 x-y-z 坐标。 对于轮廓绘制、我认为您需要找到视场中每个点的距离、类似于光线描记。