This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:。

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634985/tdc1000-tdc7200evm

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

我无法正确配置超声波液压传感器,我无法从软件中获得任何结果,如果您可以为我提供正确配置的文件,请。

是否可以使用厚度计探头4MHz 共模电缆将其与 TDC1000-TDC7200连接并从中获取读数??

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅有关液位传感的应用手册、了解设置及其对测量的影响: www.ti.com/.../snaa270.pdf

    除非电路板经过修改、否则4Mhz 传感器不能与 TDC1000-TDC7200配合使用。 该电路板在 PGAOUT 和 COMPIN 引脚之间有一个无源带通滤波器、该滤波器的中心频率为1MHz。 您必须对其进行调整、以便从4Mhz 传感器获取读数。

    此致、