This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:RadarStudio 上出现 IWR143BOOST 错误

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632962/iwr1443boost-iwr143boost-error-appears-on-the-radarstudio

器件型号:IWR1443BOOST

在 Radar Studio 上、当选择"mode2 (Development)"时会出现"Error"、并单击"Set"按钮。
如何清除此错误?

Iwao Nouchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很乐意为您提供帮助、但我目前需要您提供更多信息。 您是否能够发布错误的屏幕截图?

    您能否确认在 Windows 设备管理器中看到相应的 COM 端口?


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢你的答复。

    错误的屏幕截图如下所示。

    我已确认 COM 端口。

    出现一个带有黄色标签的“AR-DEVPACK-EVM0-12”。

    我尝试更新驱动程序软件,无法在黄色标签上安装“AR-DEVPACK-EVM0-12”的驱动程序软件。

    Iwao Nouchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Iwao、

    带有黄色标签的“AR-DEVPACK-EVM0-12”设备将是您的问题。 您将需要执行以下步骤:

    -用黄色标签右键单击“AR-DEVPACK-EVM0-12”,选择“Update Driver Software”,然后选择“浏览我的计算机以获取驱动程序软件”。
    -选择以下目录:C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\RF_eval\FTDI

    标签应与其他3个 COM 端口一起显示、您应该可以清楚地使用 Radar Studio。

    如果您目前有任何其他问题、请告知我们。


    谢谢、
    Akash