This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:AWR1642入门所需的最低设置/配置是多少?

Guru**** 2557840 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, AWR1642, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634905/awr1642boost-what-is-the-minimum-setup-configuration-needed-to-get-started-with-the-awr1642

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1642MMWAVE-SDK

对于 TI 客户:

我对76-81GHz 汽车雷达有一定的兴趣。 我看到 TI 具有 AWR1642BOOST 模块、似乎还需要 MMWAVE-DEVPACK 与其进行连接。 也许还有一些其他的套件,我不确定。 我希望有人能让我感受到启动和运行此开发套件所需的工作量、并讨论我的应用、以查看其是否易于适应此开发套件。 如果是,我想购买要使用的套件。

 

主要应用是测量平面中所有物体的距离、达到厘米精度、在器件前方1米范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    AWR1642BOOST + MMWAVE-DEVPACK 选型是您进行评估的良好起点。 由于 AWR1642具有集成 DSP,因此您的客户可以开发算法并处理来自 AWR1642器件的 ADC 数据。

    在可用的 MMWAVE-SDK 中进行开发所需的 SDK。 MMWAVE-SDK 包含必要的演示应用和示例代码、可帮助您快速入门并了解系统。 这些演示、驱动程序和应用程序包含详细的文档供您了解。

    希望这些信息有所帮助。

    谢谢、
    Raghu