This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WEBENCH 电源设计器:水表、燃气表、热量计

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630707/webench-tools-webench-power-designer-water-gas-heat-flow-meter

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!
为了确认我的计算结果、我在 webench 上采用 formala:

但我使用公式进行计算、我 找不到 webench 结果。

在附加文件上查找我的计算

e2e.ti.com/.../webench-caculation.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您关注的是什么器件型号? 您似乎已将内容发布到错误的论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    这只是 webench 验证。
    我对 TDC100-TDC7200EVM 进行测试/验证、以评估新产品。

    所以我继续:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该线程分配给了降压稳压器组织。 我将其更改为 Webench 工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的新配送

    如果我发生错误、您能验证我的计算并纠正我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有 TI 传感器器件型号、我可以更轻松地为您找到一些支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试/验证 TDC100-TDC7200EVM

    为了验证我对该板所做的工作、我使用了 webench 设计中心选项 sensor=> ulasonic sensing=>水/燃气...上的公式。

    但我的计算结果与 webench 结果不同。

    您能否验证我的计算和/或 webench、并在我出错时纠正我?

    提前感谢

    Vivien Leroy

    PostScript:在附加的文件上查找我的计算

    e2e.ti.com/.../1526.webench-caculation.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是,我对这些设备一无所知。 我的专长是降压转换器。 我已将此主题分配给您参考过的 EVM 的设计人员。 希望他能为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivien、

    α 以度为单位。 但是、在工作表中、您将它们转换为弧度。

    如果删除*pi()/180,您将得到相同的答案,

    此致、

    Alfred

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    要进行双次检查...

    但在 Excel 中、所有角度都是辐射的

    °45 => 45的余弦给出0.52、但余弦45 μ s 的正确结果是~0.707  

    因此我在 公式中插入*pi()/180的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivien、

    好地方! 我想您提出了一个容易被忽视的问题、其中大多数是这个问题

    编程三角函数需要以弧度而非度为单位的输入。

    我们将 把 α 更新为弧度。  

    感谢您的反馈!

    Regadrs、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivien、

    感谢您的反馈!

    我们更新了该工具。

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我仔细检查收费

    并进行了更新

    感谢大家

    Vivien