This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:能否在 AWR1642上运行演示"Vital Signs Demo"?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, IWR1443, AWR1642, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634454/ccs-could-the-demo-vital-signs-demo-be-run-on-awr1642

主题中讨论的其他器件:IWR1642IWR1443AWR1642AWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

如果可能,需要设置哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否详细说明您的查询?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、生命体征演示仅适用于 AWR1443和 IWR1443。 目前没有针对 AWR1642或 IWR1642的计划。

    抱歉、
    Akash