This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3007:OPT3007的电源要求

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633167/opt3007-power-supply-requirements-for-opt3007

器件型号:OPT3007

您好!

我有一位客户对以下方面有疑问:

     1. PSRR 要求?

2.     输出电压下的集成噪声要求?

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuchen、

    PSRR 是数据表中的规格、其测量的 lux 输出从其电流值除以电源电压变化(在1.6和3.3V 下测试)的.1%处变化。 由于器件以 lux 为单位输出、因此不能表示为 db V/V 比。

    您能否提供有关客户所需内容的更多详细信息。 听起来、他们想知道器件是否能够在供电时正常工作。 您是否碰巧知道它们电源的噪声特性?

    最棒的

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuchen、

    您是否设法解决了问题、或者您是否仍需要有关此问题的帮助?

    最棒的

    Alex