This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3006:校准过程

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633267/opt3006-calibration-process

器件型号:OPT3006

大家好、

我的客户正在使用 FPC 上的 OPT3006设计可穿戴设备、您是否愿意分享您对 OPT3006校准过程的经验? 客户是否应进行信号点校准或多路复用点校准? 谢谢。  

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我将对此进行检查。 这是针对器件之间的变化进行校准、对吧?

    最棒的

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    有更新吗? 是的、这是针对器件之间的变化进行校准(也是客户光耦结构)。 谢谢。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我们可以将其脱机吗? 我刚刚向您发送了一个 e2e 请求。

    最棒的

    Alex