This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264:该电流输入 ADC 是否可用于测量电压

Guru**** 2555600 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634572/ddc264-can-this-current-input-adc-be-used-to-measure-voltages

器件型号:DDC264

抱歉、如果这最终出现在错误的论坛中-光学传感器是第 DDC264部分下拉列表中的唯一选项。

我的应用需要直流电压测量(而不是电流)、我想知道 DDC264是否可用于可靠地测量电压(也许可以在模拟输入端使用非常大的串联电阻器)?

该器件数据表中的图表建议输入直接进入运算放大器的反相输入、而该运算放大器的同相输入接地。   DDC264的模拟通道输入与其内部运算放大器之间是否有其他关系?  如果没有、那么我希望反相侧保持在接近0V 的水平、并且可以测量大串联电阻器上的小电流?

或者- TI (或任何其他人)是否制造了更适合我需求的64通道电压输入 ADC?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    DDC264可用于使用大串联电阻器测量直流电压。
    您需要确保电阻器为低噪声类型、并确保电流的极性。

    据我所知、我们没有更高的通道数(64通道)电压输入 ADC。
    您可以尝试在 www.ti.com 上进行产品参数搜索、以查找符合您要求的备选 ADC。

    您能给我们提供有关您的应用要求的更多信息吗? 如果您想脱机进行对话、请通过 praveen.aroul@ti.com 向我发送电子邮件