This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:生命体征演示、配置、带通滤波器

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629853/awr1443boost-vital-sign-demo-configuration-band-pass-filter

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

大家好

我正在尝试了解 在生命体征演示配置文件的 profileCfg 行上将带通滤波器设置为(175kHz、350kHz)范围的原因。 导致该带宽范围的因素和注意事项是什么?  

此外、awr1443电路板通过 UART 传输的数据速率是多少? 我之所以提出这一问题、是因为我想如果我想增加每帧的线性调频脉冲数、我需要将这段数据传输时间考虑在内。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zheng、

    要大致了解带通滤波器、请参阅以下主题:

    https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/617713

    如上一个线程中所述、HPF 滤波器设置用于衰减非常近的物体(来自保险杠或天线罩)的反射、因此、HPF 滤波器设置仅在近距离内有效。 即使如此、影响也非常小、如下所示:

    175kHz 和350kHz 上的设置是我们可以在器件上进行的最小设置。 根据线性调频脉冲参数、1m 处的物体的拍频为~ 470kHz、因此 HPF 不会衰减任何信号。 但是、对于0.5米处的物体、拍频将为~ 233kHz、HPF 将使信号衰减一点。 然而、近距离物体会反射更多的信号、因此即使它落在 HPF 阻带内、我们仍会看到信号增加。

    希望这能解答您的问题。

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我仍然对使用2个 HP 过滤器感到困惑。 以及将2个 HP 滤波器级联在一起会产生什么影响。  

    此外、如果距离雷达半米的物体产生233KHz IF 信号、那么它是否不是首选 IF 频率之一? 因为我认为任何高于 HPF 截止频率的信号频率都是首选频率。 具体而言  、鉴于有两个 HP 滤波器、最佳方案是具有高于两个 HPF 截止频率中较高频率的 IF 频率。  

    此外、当您说" 衰减非常近的物体的反射"时、您是否意味着两个彼此距离非常近的目标物体或一个距离雷达非常近的目标物体?  

    此外、如果来自不需要的反射的频率高于所需的 IF 信号频率、那么 HP 滤波器如何有效地衰减不需要的频率呢?

    非常感谢。

    此致、

    正国孙

    (P.S.感谢链接、但我对"IF 响应1KHz - 5MHz"图有疑问)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengguo:

    请在下面找到答案:

    1. 我仍然对使用2个 HP 过滤器感到困惑。 以及将2个 HP 滤波器级联在一起会产生什么影响。  
      • 两个滤波器的使用特定于 TI 的 HPF 功能实现。 这两个滤波器协同工作、以实现所需的近端信号衰减。 它与两个目标物体的衰减反射无关
    2. 此外、如果距离雷达半米的物体产生233KHz IF 信号、那么它是否不是首选 IF 频率之一? 因为我认为任何高于 HPF 截止频率的信号频率都是首选频率。 具体而言  、鉴于有两个 HP 滤波器、最佳方案是具有高于两个 HPF 截止频率中较高频率的 IF 频率。  
      • 在该特定配置中、如果信号处于 HPF-1的通带(>175KHz)中、则为233KHz、但处于 HPF-2的衰减带(350kHz)中、因此会按照上述说明进行衰减。
    3. 此外、当您说" 衰减非常近的物体的反射"时、您是否意味着两个彼此距离非常近的目标物体或一个距离雷达非常近的目标物体?
      • 已在项目1中回答。
    4. 此外、如果来自不需要的反射的频率高于所需的 IF 信号频率、那么 HP 滤波器如何有效地衰减不需要的频率呢?
      • 请注意、在 FMCW 雷达中、IF 频率是物体反射的瞬时 TX 频率与 RX 频率之间的差异。 物体越远、瞬时 TX 和反射 RX 频率的差异就越大、因此 IF 信号的频率也就越高。 换句话说、来自不需要物体的 IF 信号的频率(在 HPF 的截止范围内)不能大于来自目标物体的 IF 频率。
      • 如果您是指超出所需最大检测范围的不需要物体、则它不是 HPF 的函数(对于上面提供的理论说明)。 这应通过仔细的线性调频脉冲设计和后处理来解决。

    5. 我在理解"IF 响应1KHz - 5MHz"图时遇到问题
      • 该图上的不同曲线显示了各种 HPF 配置的组合频率响应。 例如、绿色曲线显示了 HPF1和 HPF2配置分别为175KHz 和350kHz 时的 HPF 响应(组合)。   

    谢谢

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhengguo:

    您对此主题还有其他疑问吗? 如果上述回答解决了您的问题、您能否将此主题标记为已回答?

    谢谢
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拓扑。 离开此论坛已有一段时间。 感谢你的帮助。 很高兴与您讨论和分享知识。

    此致、

    郭正孙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同样! 我将关闭该线程。

    尼廷