This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:AWR1243

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, AWR1243, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634553/awr1243-awr1243

器件型号:AWR1243
主题中讨论的其他器件:AWR1443TSW1400EVMAWR1642

您好!  

我正在进行一个项目、开发长距离(200米)雷达速度显示  

我需要知道适合此应用的 EVM (AWR 1243或 AWR1443或 AWR1643)是什么  

谢谢、  

Karim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karim、

    AWR1243用于输出原始 ADC 样本、然后由外部主机/数据采集(TSW1400EVM)进行后处理。AWR1243是闭合前端器件、所有配置均通过 API 命令通过 SPI 接口传输到前端。

    AWR1443具有处理 ADC 数据的硬件加速器。

    AWR1642具有用于 数据处理的集成 DSP。

    下面是 TI 毫米波传感产品和3个器件比较的链接。

    查看您的目标应用 AWR1642似乎是最合适的。  

    谢谢、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Raghu、

    感谢您的回答、

    使用 Awr1643、我能否实现高达200m 的距离和高达120km/h 的速度?

    谢谢你

    Karim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Karim:

    AWR1642的最大范围取决于多种因素(其中一些因素位于器件外部)- Rx、Tx 天线的增益、目标的 RCS、板载损耗、噪声系数等 您可能需要查找"Radar Equation"、并尝试适应该等式中的要求/约束条件。 这将使您能够从应用中的雷达生成必要的参数。

    然后、您可以检查 AWR1642是否适合您的用途。

    此致
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anil,

    感谢您的回答、

    我想使用与 EVM awr1643一起使用的天线,  

    此天线是用于短距离还是用于中远距离?

    感谢你的帮助  

    Karim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Karim:

    AWR1642 EVM 适用于 SRR (~80m)和 USRR (20m)应用。

    此致
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:

    感谢您的回答、

    我的最后一个问题是、我是否可以将最大速度提高到23公里/小时以上?

    谢谢你

    Karim