This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:与 Arduino 连接

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200, MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634390/tdc1000-tdc7200evm-interfacing-with-arduino

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!

我是否可以将飞行时间数据从该板传输到任何其他微控制器(如 Arduino)、以便在没有 GUI 软件的情况下执行进一步操作?  

或任何其他过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pabel:

    为此、您需要通过 SPI 在 Arduino 和 TDC7200之间直接通信。 有关 EVM 原理图、请参阅 TDC1000-TDC7200EVM 用户指南、了解您需要连接的 SPI 布线的位置: www.ti.com/.../sniu021a.pdf

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

     TDC1000-TDC7200EVM 板上有一个微控制器(MSP430F5528),用于在 GUI 软件中控制和显示数据。 因此、我希望将数据从该微控制器传输到 Arduino。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pabel:

    MSP430的数据表位于您上面链接的文件夹中、网址 为:www.ti.com/.../msp430f5528.pdf。

    电路板原理图位于我在第一篇文章中链接的用户指南中。 当然、您可以在两个微控制器之间进行通信、但您必须确定要使用的协议以及如何连接它们。 如果您需要相关帮助、请在 MSP430论坛中发布: e2e.ti.com/.../

    此致、