This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP303:跳闸点可用性

Guru**** 2555510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634819/tmp303-trip-point-availability

器件型号:TMP303

您好!

是否可以在 TL =-40°C 且 TH =+85°C 的条件下订购组件?

在下图中、为了获得其他可能、本函旨在与 TI 联系。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、

    我们很高兴就创建其他变体进行谈判。 您需要联系您的 TI 销售代表、并指导他们联系我或 Steve Harrell。

    谢谢、