This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:如何获取 AWR1642的芯片序列号或芯片 ID

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633700/awr1642-how-to-get-the-chip-serial-number-or-the-chip-id-for-awr1642

器件型号:AWR1642

您好!

   我想知道、是否有方法可以通过读取寄存器来获取序列号或芯片 ID。 如果是、 请提供寄存器名称或寄存器地址。 非常感谢。

刘丽鹏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    我以前没有听到过这个问题、但我将与我的团队进行交谈、然后以任何方式向您回复。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、谢谢、
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    为了给您提供正确的答案、您能否分享您计划如何使用您所寻找的信息? 您是否在为每个 AWR1642器件寻找唯一的 ID/序列号?

    谢谢、
    Naveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

        是的、你是对的。 我正在寻找 AWR1642芯片的唯一 ID。 出于测试目的 、我想放置一些可能因 器件而异的器件相关配置。 因此、唯一的 ID 将帮助我为哈希表中的条目建立索引。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您可以使用存储在以下地址位置的128位字段获取器件的唯一编号/ID:

    从 MSS 中看到的寄存器地址:0xFFFFFFE200、0xFFFFFFE204、0xFFFFFFE208、0xFFFFFFE20C

    此致、

    Naveen