This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264:将 ddc264与 stm32f103通信

Guru**** 2556760 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634457/ddc264-communicate-ddc264-with-stm32f103

器件型号:DDC264

我可以使用 stm32f103与 ddc264通信吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黎您好、

    我不是 STM32F103微控制器的专家、但我可以告诉您 DDC264的信号要求。

    对于配置寄存器访问(写入和读取)、以下信号为 reqd。 (有关时序要求、请参阅 DDC264数据表的第8.5节)
    1、RESETn、CLK、CLK_CFG、DIN_CFG、DCLK 和 CONV (数字输入)
    2. DOUT (数字输出)

    对于数据检索、以下信号为 reqd。 (有关时序要求、请参阅第8.3.4节)
    1、CONV、CLK、DCLK (数字输入)
    2. DIN (如果与多个 DDC264器件以菊花链形式连接)
    DVALIDn、DOUT (数字输出)

    有关串行数据输出和控制接口以及时序要求的更多详细信息、请参阅 DDC264数据表。