This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP108:常规调用命令

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634378/tmp108-general-call-command

器件型号:TMP108

大家好、

我们的客户对 TMP108的常规调用命令有一些疑问。

首先、TMP108的地址引脚设置为 GND、然后锁存地址引脚的状态。  则地址引脚应设置 为 VCC。 此时、TMP108的器件两线制地址是什么? 1001000还是 1001001?

客户告知 TMP108在通用呼叫地址的第一个字节(0000000)后的响应是 ACK、但通用呼叫地址的第二个字节(00000100)后的响应是 NACK。  这种现象是否正常?

此致、

Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardo、

    器件在每个 I2C 事务期间检测地址引脚的状态。 当使用 SCL 和 SDA 选项时、这对于支持地址状态的解码是必要的。 文本自相矛盾;器件不支持地址获取(0b00000100)。 无需使用地址获取。

    地址引脚更改为 VCC 后、地址为1001001。

    由于不支持该器件、因此它会以 NACK 响应地址获取(00000100)。 这是正常情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦! 我知道、非常感谢您的支持。

    此致、

    Ricardo