This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:LVDS 类型

Guru**** 2557520 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634380/afe5809evm-lvds-type

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5809

您好、

我尝试通过 KC705评估模块读取从 AFE5809 EVM 的 LVDS 信号获取的数据,目前我无法根据 Xilinx 标准判断输出信号是否为 LVDS/LVDS_25信号。 我们将不胜感激、我们将为您提供有关此功能的任何帮助并对信号进行解串操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohith、

    请参考下面正在进行的主题、了解 FPGA 反串行化指南。
    e2e.ti.com/.../2340612

    此致、
    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我提到过您提到的正在进行的线程、您在其中提供了对 FPGA 数据进行解串化的 TSW 模块的参考、我能不知道 FPGA 中的用法

    此致
    Rohith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohith、

    我在该线程中的响应引用了有关串行 LVDS 数据解串化的三种不同材料源。

    此致、
    Olu