This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LDC0851:LDC0851

Guru**** 2553930 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634420/webench-tools-ldc0851-ldc0851

器件型号:LDC0851

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我已经使用 LDC0851设计了接近传感器、但问题在于线圈设计人员。

我想设计 4L 堆叠线圈;

Q1:我只想了解 一下 LREF 线圈和 Lsense 线圈之间所需的距离是多少? (4L 叠层线圈厚度为1.6mm)

Q2:屏蔽问题、传感器被更换为圆形黄铜金属(半径:13mm)、但传感器 受到影响的是黄铜金属、

问题3:如何屏蔽传感器以避免影响铜金属外壳?

感谢您的帮助。

此致、

Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、我们说您希望尽可能增加 LSEENSE 和 LREF 线圈之间的间距。 您提供的间隔越大、感应范围越长。 我们发现、您至少应该保持>10%的间隔、以获得最佳响应。 下面是对 ADJ 设置为1时开关距离如何随线圈分离而变化的仿真。 我强调了为什么增加分离会对另一个线程产生影响、您可以参考该线程以了解更多信息(e2e.ti.com/.../1833522)

    我不会很容易得到问题2和3。 如果可能、您能否发布工程图?

    谢谢!

    Luke