This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614:有关感应传感的问题。

Guru**** 2553920 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614, LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633547/ldc1614-questions-about-inductive-sensing

器件型号:LDC1614
主题中讨论的其他器件: LDC1101

您好!

我对该器件及其运行有几个问题。

LDC1614的原始输出是多少?

2.原始输出代表什么?

如何 从原始输出中得出电感和 Rp 值?

  4.传感器频率代表什么?

此致、

Angela


 

  1.  在 GUI 的数据流页面中、可以选择它可以呈现的数据类型。 我是否知道“原始代码”和“差异代码”显示的内容?

  2. 如何使用它们(“原始代码”和“差异代码”)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angela:

    原始输出(DATAx)、其中 x 是通道编号、表示传感器频率与参考频率的比率(参考频率来自内部振荡器或外部提供的时钟、而传感器频率是 LC 振荡电路振荡的频率)。 可以使用以下公式来计算它:

    电感可通过原始输出进行计算、方法是先使用上面的公式找到传感器频率、然后使用下面的公式:

    其中电容为固定值。

    LDC1614实际上不测量 Rp。 如果您想获得 Rp 测量值、可以考虑使用 LDC1101。

    希望这能解答您的问题。

    谢谢、

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我也可以就 EVM 提出几个问题吗?

    在 GUI 的数据流页面中、可以选择它可以呈现的数据类型。 我是否知道“原始代码”和“差异代码”显示的内容?

    如何使用它们(“原始代码”和“差异代码”)?

    此致、
    Angela
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angela:

    这些问题已在  您开始的另一个主题中得到解决。

    谢谢、

    Jiashow