This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614EVM:关于 EVM 中的数据

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634291/ldc1614evm-about-the-data-in-the-evm

器件型号:LDC1614EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1614

您好!

  1.  在 GUI 的数据流页面中、可以选择它可以呈现的数据类型。 我是否知道“原始代码”和“差异代码”显示的内容?
  2. 如何 使用它们(“原始代码”和“比较代码”)?
  3. 当两个内置传感器都在使用时、初始值似乎存在差异。 这是否会成为未来使用的问题?

  4. 将我自己的传感器连接到其中一个传感器端口时、初始值存在巨大差异、原因可能是什么?
  5. 可以采取什么措施来补偿初始差值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angela:

    原始代码是 LDC1614 DataX 的实际数据输出(例如、 DATA0MSB&DATAFLSB)寄存器。 差分代码定义如下:

    "DIFF0 = DATA0 - Data1"、
    "DIFF1 = Data1 - DATA0"、
    "DIFF2 = DATA2 - DATA3"、
    "DIFF3 = DATA3 - DATA2"、

    您可以使用寄存器映射中的偏移寄存器来补偿差异。 参见数据表第13页第7.3.2节的末尾。

    此致、