This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:需要 AWR1243的寄存器配置说明

Guru**** 2557840 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, MMWAVE-DFP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634300/awr1243-need-the-register-configuration-instructions-for-awr1243

器件型号:AWR1243
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-DFP

大家好、

客户正在使用 AWR1243。 但数据表中没有 寄存器配置指令。

您是否会提供  AWR1243的寄存器配置说明?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    AWR1243是一款闭合前端器件、所有配置均通过 SPI 接口通过 API 命令传输到前端。 直接寄存器写入不可用。
    下面也回答了这一问题。
    e2e.ti.com/.../607258

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghunandan、

    感谢你的帮助。 但我找不到链接:www.ti.com/.../mmwave-dfp。 您会将其发送给我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、

    在这里 。

    -Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------