This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2212:将谐振频率大约改变了30度

Guru**** 2553910 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633932/fdc2212-changed-the-resonant-frequency-around-30-degrees

器件型号:FDC2212

您好!

我的客户对 FDC221x 有一些疑问。

[第1季度]

在以下条件下、他们测量了电路板中电感和电容的温度变化。

(a)仅其电路板

(b)它们的电路板与并联电容器

(C)它们的电路板具有并联电感器

(D)其电路板采用 FDC2212。

使用 FDC2212时、它的变化约为30度。

FDC221x 是否会导致谐振频率变为大约30度?

[第2季度]

他们希望使用 FDC221x 感应液位。

它们将使用比例式测量。

您是否会查看他们的传感器?

我想离线通信。

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好!

    请澄清问题1 -我不确定问题是什么。

    关于 Q2、是的、我们可以查看传感器。 客户是否根据 www.ti.com/.../TIDA-00317中显示的设计来使用传感器

    此致、
    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christo-San:

    感谢您的快速响应。

    感谢您提供有关 TI 参考设计的信息。
    这对他们非常有帮助。

    我将向您发送一封电子邮件、以了解第1季度的详细信息。
    我有 XID、因此我可以找到您的电子邮件地址。

    我将关闭此帖子、并希望在离线时与您进行通信。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga