This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:SEP 大小和步进数 PLL

Guru**** 2556050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630817/awr1243-sep-size-and-number-of-steps-pll

器件型号:AWR1243

您好!  

我正在尝试了解如何计算 fmcw 扫描中的步长和步进数。 我想知道这一点、这样我就能理解我当前执行的线性度测量。  

如果可以知道线性调频脉冲中的步长和步长数量、那么我可以计算出我需要多少个频率点来避免对线性进行过于乐观或悲观的测量。  

如果可能、我希望得到一个表达式或公式、它可以告诉我步长。   

谢谢、


RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RJ、
    我们的专家之一将尽快与您联系。
    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否有答案? PLL 的最大 PD 速率是多少? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu:

    我想跟大家一起检查我之前关于 PLL 步长、步长数量、更新速率等的问题是否有一些输入

    此致、

    RJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    我前面问过的问题是否有更新? 非常感谢您对此提供的反馈和帮助。

    此致、

    RJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RJ、
    线性调频脉冲启动频率的可配置步长为53.644Hz。 在斜坡期间、我们的发送器频率会随着时间的推移而持续变化。 将不会观察到离散步长。

    您是否测量 Tx 输出的线性度? 您能否提供有关测量设置的更多详细信息?

    谢谢、
    Shankar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RJ、
    关于第二个问题、我们使用更新速率为900MHz 的闭环 PLL。

    谢谢、
    Shankar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shankar:

    非常感谢您的回复。

    更新率回复有助于回答我的查询。 我正在使用谐波混频器和频谱分析仪测量 Tx 输出的线性度。
    我之所以要求更新速率、是因为这样我可以计算每个采样时间的频率变化。 如果合成器按照更新时间步长以10kHz 的频率移动、那么我需要确保频谱分析仪的频率测量误差的设置方式不会影响合成器的性能。 如果未使用视频带宽滤波器、频谱分析仪的频率与时间测量误差为+-900kHz (95 CI)。 这将导致非常尖的测量、这不会反映 PLL 的实际行为。

    此致、

    RJ