This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 毫米波传感器、用于感应墙壁完整性、损坏、破裂

Guru**** 2555080 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632816/mmwave-for-sensing-wall-integrity-damage-cracks

主题中讨论的其他器件:IWR1443BOOSTIWR1642BOOST

您好-

我有兴趣使用毫米波传感器来监控距离约5米的金属墙是否存在微小变化、例如会改变墙壁完整性的明显裂纹、孔洞或其他损坏。 在可用的毫米波产品(IWRx、AWRx)中、有人能告诉我哪个产品/EVM 是开始试验的好地方吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rickson、

    由于器件的电流范围分辨率(分辨率意味着区分不同范围内的物体的能力)约为4cm、因此此时很难实现此应用。 虽然这是可配置的、但您的应用似乎需要毫米级的分辨率、而现在这是不可能的。

    如果您想进一步讨论您的应用、我们可以讨论一些现在确实存在的解决方案。 正是从你告诉我的情况看,现在很难做到这一点。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您迅速响应 Akash。 是的、我有兴趣详细介绍目前存在的解决方案。 我们应该通过电子邮件或其他方式进行讨论? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rickson、

    您是否能够发布一些图片? 或许更详细地讨论您的应用? 我现在只需要您提供更多信息。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash -
    我直接给您发送了消息。 感谢您迄今提供的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rickson、大家好、

    我与一名工程经理谈论了裂缝检测问题、这就是他对我的回答:

    毫米波技术已被广泛用于检测裂缝、包括在哥伦比亚灾难后检查航天飞机上的泡沫。

    虽然直接测量裂纹尺寸的能力受分辨率的限制、但您可能可以依靠裂纹的散射来观察它们是否存在。 具体而言、如果您以关闭角度成像一个扁平金属物体、则只会得到很小的回报、因为镜面反射会沿不同的方向进行。 裂缝会在所有方向上分散波形、因此当存在裂缝时、您预计在偏角处的反射会明显高于破裂时的反射。





    Rickson、这是我根本没有考虑的想法、我很抱歉。 您可能有必要订购 IWR1443BOOST 或 IWR1642BOOST 并进行一些初步测试。 如果您目前有任何其他问题、请告诉我。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个非常有希望的想法! 感谢您的跟进。 我已经订购 了 IWR1443BOOST 、并将运行一些测试。