This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:德州仪器#39;s 传感器连接电路、用于 TDC1000

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631531/tdc1000-texas-instruments-s-sensor-interfacing-circuit-for-a-tdc1000

器件型号:TDC1000

此原理图来自 snia020 (http://www.ti.com/lit/an/snia020/snia020.pdf )。

我想知道200Ω Ω 电阻器的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我自己不确定、因此我在使用和不使用电阻器的情况下对其进行了测试、并且未连接任何换能器。 它限制了发射信号的振幅、大概处于设计中所用开关的额定电压范围内。 请参阅以下示波器截图:

    接地电阻为200 Ω:

     接地端的情况下运行

    此致、