This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:如何设计接收信号的 SNR?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633963/awr1642-how-to-design-the-snr-of-receive-signal

器件型号:AWR1642

您好!

  我已经阅读了一个 pdf。 被命名为"毫米波传感简介:FMCW 雷达"。 在第50张幻灯片中、有一个 SNR 公式:

                     SNRs=RCs*P*GT*G*LAMDA^2*Tmes/{(4pi)^3*d^4*k*T*F}

我想知道、在公式中 、"Thmes"与线性调频脉冲参数是否相关? 这是否意味着线性调频脉冲的带宽与 SNR 无关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    Tmeas 是帧内的总观测时间。 这是每个线性调频脉冲内的线性调频脉冲数乘以 ADC 采样窗口。

    正确的做法是、在上述公式中、线性调频脉冲带宽不会直接影响 SNR、该公式仅考虑附加的白高斯噪声。 然而、在存在多个物体的情况下、较高的线性调频脉冲带宽可提供更好的距离分辨率、因此您可以更轻松地区分所需信号和来自其他不良目标或杂波的反射。

    此致、
    Brian