This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450-Q1:敬请推荐传感器解决方案

Guru**** 2555460 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/634169/pga450-q1-please-kindly-suggestion-sensor-solution

器件型号:PGA450-Q1
Thread 中讨论的其他器件:PGA460

您好!

现在、我有一个距离测量要求、规格低于。

测量距离为10cm ~100cm

精度:1cm

请提供 TI 传感器解决方案以供参考。

谢谢。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我建议使用 PGA460而不是 PGA450。 PGA460在性能(最大单记录范围为11m 而不是7m)、功耗(提供300uA 低功耗模式)、尺寸(TSSOP16而不是 TSSOP28)和成本(1k 单位为1.65美元、而不是2.60美元)的各个方面都非常出色。 您专门考虑 PGA450是否有原因?

    根据您的传感器要求、您可以在单静态变压器驱动器模式下使用一些低频(30-80kHZ)传感器来实现10cm 的检测、但我建议您考虑高频率传感器(180-480kHz)范围。 传感器在两个频率范围内都可以实现1cm 的精度、但频率越高、精度越高。

    PGA460可以检测尽可能低的回波(不受器件限制、但受传感器限制)。 如果您的距离为10~100cm、我建议使用以下选项:
    1) 1)变压器驱动器模式下的单静态高频率传感器
    2) 2)桥式驱动器模式下的单静态高频传感器
    3) 3)任何驱动器模式下的双静态低频传感器

    我建议您查看采用桥式或变压器模式的 Massa 200639-501 (E-188/220型)高频率换能器。 您可以使用 EVM 的半桥驱动器进行评估。 否则、您将需要订购高频率变压器。
    。 高频率变压器选项包括:
    1) TDK-EPCOS B78416A2386A003变压器、请通过 en.TDK-EU/.../产品查询联系 TDK-EPCOS 支持
    2) Wurth Electronics 750316928、请联系 Wurth Electronics Midcom Inc. 总部网址:midcom@we-online.com
    在联系这些公司中的任何一家时、请务必提及您正在使用 TI PGA460开发超声波感应解决方案。

    有关空气耦合传感器和变压器的完整列表、请访问:
    e2e.ti.com/.../620399