主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-PGA460、 PGA460、
支持路径:/Product/Development 和故障排除/
我正在为我的公司评估 TI PGA460、以便用于物联网传感应用。 我有 BOOSTXL-PGA460、遗憾的是我没有 MSP EXP430连接。 查看原理图和数据表后、我能够与 PGA460进行通信。
我当前的情形是
PGA460 EVM 与子卡连接、我尝试使用变压器驱动和直接驱动。 下面给出的场景我同时使用了这两者。
我将 UARTRX 与测试点 RXD 相连、将 UART RX 与测试点 TXD 相连
我发送了以下命令来配置器件
550A201DB8 //将电流限制设置为250mA
550A1E0EC9 //将脉冲设置为14
550A1B4A90 //将 BPF_BW tp 4kHz 和 GAIN_INIT 设置为64dB
550A213F95 // LPF_CO 更改为2kHz
550A2912BA //数字增益更改为4.
550A22448F //记录长度达20.48ms
550A2600CF // AFE_GAIN_RING 更改为58至90 dB
我也尝试了
550A1C8E49
但是、当我通过发送返回的读取寄存器命令读取它时、它会失败
55091cda488c2b
我的理解是、这意味着命令无效(48)、寄存器值仍然为8C
发送时
550001FE //执行突发和侦听、然后发送5505以读取超声波测量结果、它始终返回
5505403b0aa94b85
无论我使其靠近物体还是远离物体、3B0A 都始终保持恒定。 我还检查了"传感器回波数据转储"、它始终是相同的。
我需要有关我所遗漏的内容的帮助。 我认为这可能是因为我没有 MSP 530可供验证、所以我无法正确配置它。 我还需要开发驱动程序以与我们的产品集成、因此还需要了解其工作原理。
此致