This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:雨天雷达性能

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631468/iwr1642-radar-performance-with-rain

器件型号:IWR1642

您好、香榭丽舍

            从下面的链接信息中可以看到、雷达性能在10米范围内的损耗约为1~2dB、在80米或更长的距离上的损耗如何?

   http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Software%2FmmWave%20Training%2FExperiments%2FResponse%20of%20Radar%20to%20Rain  

           谢谢!

                                简

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jane、

    我们没有80米的测试数据。   我们正在咨询我们的系统工程团队、并进行互联网搜索。

    当我们有更多信息时、我们将向您提供最新信息。

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jane
    W 频带雷达60-100GHz 以及汽车雷达雨水传感器、有一些论文。 ncbi.nlm.nih.gov SENSORS-16-00751-f003、tuprints.ulb.tu-darmstadt.de 765/1/PHD 论文(使用第二个参考文献)
    图5.5平均雨后散射、降雨量平均为25mm/hr (1英寸)-12dB/m、而对于较高的雨速率、当降水量不是球状的时、其最高值为100mm/hr -7dB/m

    您的客户必须查看该白皮书。 我认为这是12米(光)下的1dB 衰减、7米(较重的雨水)下的1dB 衰减、
    我已经订购了一本书、我将在得到结果后发布。
    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jane、
    www.mike-willis.com/.../PF10.htm
    例如、取决于雨水强度和水滴的形状
    请参阅文章和公式中的黄色图形。
    1km、50mm/hr、18dB
    160M (往返距离)、50mm/hr、2.9db

    在实验中、我们使用了125mm /小时
    1km、125mm/hr、36DB
    20、(往返距离)、125mm/hr、.7dB
    距离目标10米。

    此致、
    Joe Quintal